背景:
在使用ads1258的时候,avss=0v,avdd=5v;vrefn=0v,vrefp=4.096v;在差分工作模式下,若多路开关输出和adc输入直接无信号调理,亦即anx+ anx- 直接和adcinp和adcinn连通。
在背景所叙述情况下,
问题1:anx+输入0v,anx-输入5v,测试结果是不是-1.06*4.096;
问题2:anx+输入0v,anx-输入3v(以上电压均相对于AVSS),测试结果是不是--3v;
问题3:若是一个浮地信号输入(1.5v电池),电池的正负极分别接入anx-和anx+,能测试出是-1.5v吗?
问题4:和问题3类似,对于浮地信号的热电偶输出(-几毫伏到几十mv)电压测试,若不调理直接接入anx+和anx-,能测出-几mv吗?在电路设计上要注意哪些?