Other Parts Discussed in Thread: ADS1256,

这个是ADS1256差分模式下读取数据的图,对于多路复用的时候每次读的数据都是前一个复用通道的数据,是不是必须按照这个格式去读?而且每次只能读一次数据?
比如我接了3路差分,分别对应01h,23h,45h,现在我想读取5次差分下的数据后做处理,按照图上这个过程,我可以轮询5次就获得3个差分通道的数据,这里我能不能对一个通道读5次呢?就是在读取01h数据的时候,发送WREG23h\SYNC\WAKEUP\RDATA\RDATA\RDATA\RDATA\RDATA,然后再切换WREG23h......,不知道能不能这样做?
还有如果ADS1256只接了一路01h差分,该怎么读取数据?
ADS1255只接了一路差分,又该怎么读取数据?

这个图我没看懂,这个是不是节电模式下唤醒只读一次数据?
谁来回复一下,感谢!