This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DAC8760内部运算放大器的问题

关于内部集成运算放大器与使用电压输出DAC搭接上述电路的比较。内部集成电路与外部电路相比有哪些优势和劣势,内部集成放大器的性能怎么样,TI选用了什么级别的运算放大器?如失调电压大小等等
  • 最大的好处是一致性!其次是被研发工程师和用户检验了无数次!

    所以;可靠和值得信赖就是它的价值。同时;还能让更多的工程师摆脱重复工作;站在更高层次研发和满足跟多需求。

  • datasheet上面没有对这个amplifier的详细描述,不过你大可放心,既然已经集成到内部了,所有指标肯定是都可以达到IC的要求的。

  • 内部集成电路的特点就是实现了电路的小型化,使用集成电路可以大大的减小电路的体积,简化电路设计。集成电路的优势就是用小的体积实现了尽可能多的功能。集成电路由于小,其内部元件的分布参数也小,相对于大体积分立器件构成的电路,其频率特性可以做得更好。
    但集成电路也有劣势,在面积受限制的情况下,集成电路无法将其每一个部件都做得非常好,功能要求越多,其性能就无法发挥至最大。所以,在高性能场合,通常会有专用集成芯片。
    但即使这样集成芯片还无法完全取代分立器件,在某些场合(如超大功率),集成非常困难。

    外部电路只单独考虑自身的性能,所以,单单针对这一个器件,少了很多限制,故其单个元件的性能可以做得非常好。因为不像集成电路那样都集成在芯片中无法改变,分立器件的使用就更为灵活。通常在性能要求比较特殊的情况下,分立器件还大行其道。特别是高功率场合,集成电路无法发挥效用时,分立器件想当活跃。

    外部电路分立器件的缺点就是体积大,在电路规模较大且频率较高的时候,分布参数影响很大,设计和调试上变得十分困难。