最近,我和同学一直在调dac8760,但一直没输出,而且ALARM引脚一直输出高电平。不知道是什么原因,求解答。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在没有通电的情况下,先量一下电阻,看看短路没有。然后开电后量一下电源电压是否正常。然后看看reset,Powerdown等管脚的状态
ALARM'管脚是报警管脚,当开路、过温、超时时候才输出低电平。你这个ALARM'为高电平说明电路处于正常状态。
请楼主依次检查以下相关地方:
1:确保硬件电路是手册44页Figure91的链接方法。(或者相似的连接方式)
2:根据手册12页写入时序,检查写入时序是否正确。
3:检查寄存器是否配置正确。
4:根据手册13页读取时序,编写读取函数,写入寄存器之后,看看能不能读取出来一样的数值。确保数据正确的写入。
以上就是检查的方法。我基本都是按照以上几个步骤检查的,一般都能检查出来问题的。
是按照这个图设计的。现在可以输出了,不过这误差那是相当大,而且每个值输出都不成比例,请问您知道是哪里影响到吗,最大输出电流也是错了
是按照这个图设计的。现在可以输出了,不过这误差那是相当大,而且每个值输出都不成比例,请问您知道是哪里影响到吗,最大输出电流也是错了
你这个给的信息太少,不是很好分析。你比可以按照以下步骤再次检查一下:
1:写入寄存器之后,在读取一下,看看读取出来的数值一样不一样。确定一下数据确实写入了寄存器。
2:测量一组数据:分别把数字量按照一定步长写入DAC,比如让ADC输出从0x0000到0xffff一直循环。把VOUT接入到示波器上,正常情况下应该是锯齿波,也就是线性上升,达到最大值之后重新降为0.如果不是这样,把波形发上来,进一步查找原因。
谢谢你的建议。这个是读函数:读不回来,正在还在调试中,你能帮忙看看。谢谢。
你好 那你能把你的测试程序和原理图截个图发我看看吗? QQ:813136083 求帮助! 谢谢!
你好,我最近在用DAC8750调试,也是一直没有输出,你的现在可以输出了吗?
void DAC8750_Config1(void)//配置DAC8750寄存器
{
DAC8750_Write1(0x56,0x0001);// 0000 0000 0000 0001复位所有寄存器
DAC8750_Write1(0x55,0x100d);//0001 0000 0000 1101 DB12输出使能,菊花链操作使能,电流4~20ma,控制
DAC8750_Write1(0x57,0x0000);//0000 0000 0000 0000 配置寄存器
DAC8750_Write1(0x01,0xfdff);// 写DAC数据寄存器,输出0
DAC8750_Write1(0x01,0);// 写DAC数据寄存器,输出0
}
void DAC8750_Write1(uchar add,uint dat)//写第1片DAC 8位地址+16位数据 写DAC8750寄存器
{
uchar i;
uchar h_8bit;//高8位
uchar l_8bit;//低8位
unsigned long data;
h_8bit=(dat>>8)&0x00ff;//取高8位数据
l_8bit=dat&0x00ff;//取低8位数据
data=(((unsigned long)add)<<16)|(dat);
LAT_0;
DAC8750_SCL0;
for(i=0;i<24;i++)//传送24位数据
{
//DAC8750_SCL0;
if(data&0x800000)
{
DAC8750_DIN1;//写1
}
else
{
DAC8750_DIN0;//写0
}
DAC8750_SCL0;
DAC8750_SCL1;
//DAC8750_SCL0;
data<<=1;
}
//DAC8750_SCL0;
LAT_1;
}
您帮我看看是咋回事吗?谢谢,