Other Parts Discussed in Thread: INA128, , ADS1256
差分电路按照手册如下图,配置是AIN0是N,AIN1是P,G=1,10000SPS,缓冲关闭,目的是测试输入AIN1输入-5V-5V的电压,其中0-5V对应0-0X7FFFFF,-5V-0V对应0X800000-0XFFFFFF,现在碰到以下问题,帮忙看看,谢谢!
第一个问题:
这个在输入+4.96v时,测得6-7引脚输入电压变低为4.6V(与数据寄存器数据对应),是不是内部缓冲关闭后,内部阻抗和外部的R19/R20形成的降压导致的?应该怎么解决?
第二个问题:
在INA128的第6脚输出电压也就是va,会被拉低到-4.33V(正常去掉R19时是-4.96V),而此时ADS1255的第6-7脚之间的电压是-0.19V,这个是什么情况?