This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教DAC或者ADC和基准电压源的位数匹配问题



我们知道DAC或ADC的精度用bit位数衡量,一个基准电压源的精度也可以用bit位数来衡量。那么问题来了,一个DA或者AD模块他的AD或DA的位数是要高于还是低于基准电压源的位数?为什么?

  • 一般,基准误差和AD误差基本相当或略低些。这个匹配完全建立在工程价值理论上的搭配,本着够用好用原则以最低成本获取充分必要的使用价值。因此;仅以电路知识选配是不够的,也没有永恒的经验参考。

  • 能进一步说明一下为什么“基准误差和AD误差基本相当或略低些”吗?

  • 您好,没有所谓的AD的位数要比基准的位数高还是低的说法,实际上在一个系统中,基准的选择不仅仅是一个精度的问题,还有温漂和噪声的问题,基准的精度对于AD系统而言仅仅是一个增益误差的问题,这个很容易校准,除非在某些不方便校准的系统中,这时可以根据系统精度要求选择基准精度,但除了精度以外,温漂和噪声其实更重要的,另外系统精度还会和放大器精度,AD精度等等有关,最终怎么选择要把这些误差都联系到一起计算得出。