This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV5618输出毛刺太大



我通过单片机向这款DA写入一个固定的数,让它输出一个固定的电平1V。经过测量输出为直流电平1V。但是使用示波器观测这个直流电平,发现毛刺高达十几毫伏,不知道如何解决,希望大家给予帮助,谢谢!

  • 单片机是数字电路;由于有时钟、逻辑门等一系列开关工作的单元影响,地线多少都会有些噪音。如果以数字地为参考;或将数字地与DA的模拟地公用,就会有这个现象。

    这个问题说起来难;但也很容易解决。将地线理顺就可以了。数字模拟各走一边,每个芯片就地退耦,单点电源滤波处,单点握手连接。

  • 你好,谢谢您的解答,但是我对于“每个芯片就地退耦,单点电源滤波处,单点握手连接。”不是很理解,可以解释一下吗?

  • 是这样的,数字IC的电源电流不是一直不变的,开输出沿上;电流会有上越。这个跳跃时间很短但幅值不小。

    我们的PCB是用覆铜链接各个部分,在传统概念中;这就是短路线。可对于高频,这些线就变成了电感电容的混合体。我们以一个量来标识这个特信:特征阻抗。

    呵呵,对于许多工程师;这可能是个熟悉且陌生的东西。好吧;我们来看一个东西:电视机!

    电视机?对头,链这个电视的有根信号线,你看看;是不是在线皮上有个标识75欧?

    这就是特征阻抗。如果你的负载阻抗和线的阻抗不匹配;就会产生波的反射。通俗的说;噪音被放大和繁殖。

    回到前面提到的IC电流跳跃问题,这个跳跃实际就是你看到的“毛刺”。当IC的等效阻抗和你的PCB线阻抗不匹配时;毛刺会被放大和衰减缓慢(被繁殖;噪音包络线变宽)。所以;需要设个围栏将噪音挡住。

  • 对于电路来讲;这个围栏就是RC;用电容将噪音就地在IC根前短路,用电阻将噪音堵在IC和电容构成的短路环里。

  • 好了;妖魔被关在围栏里;但是数字地线仍然是有一束束电流的;只不过比原来的陡度变缓;幅值变小而已。噪音用RC围栏以后;通常可以从200mV左右衰到20mV左右。即十倍当量的衰减。

    显然;如果模拟电路比较精密;这个噪音还是不小的。

  • 既然噪音来自数字地线,那么;褪去噪音的最好方法就是将模拟电路地与数字地分开。这就是我后面提到的“单点握手”。

    呵呵!大体就是这样,希望对你理解有帮助。

  • 非常感谢您的耐心解答!

    我尝试着改变了程序,我只在需要的时候向DA里写入一次,而不是像以前一样在死循环里一直向DA里刷新数据,这样,输出的直流电平毛刺变为6mv左右,相比较之前20mv好了许多。

    但是我对于RC围栏还不是很了解,是低通滤波器吗?面对我这种情况,除了分开数字和模拟地,还有什么要注意的?

  • 亲;你真强!噪音主要是来自输出口,减少刷新;确实可以抑制噪音!

    是的,只要模数分离就会好的多。

  • 谢谢!

    数字地和模拟地使用一个磁珠隔离就可以了吗?

  • 是的!工程中;一般单点接地即可。只有对噪音特别敏感时,加磁珠。

  • 谢谢您的解答!