|
ads1118驱动,模拟spi,相关代码如下
unsigned int spi_sendRecvWord(unsigned int c)
{ unsigned int data = 0; unsigned int shift = 0x8000; int i = 0; //while(!(ADS1118_DO_X)) ADS1118_SCK_0; delay_us(120); for ( i = 0; i < 16; i++) { if (c & shift) {ADS1118_DI_1;} else {ADS1118_DI_0;} if(ADS1118_DO_X) data|=shift; ADS1118_SCK_1; delay_us(60); //if(ADS1118_DO_X) //data|=shift; ADS1118_SCK_0; delay_us(60); (shift) >>= 1; } return data;
} float ADS1118_V(void)
{ unsigned int adc=0; unsigned int Config_Register; float value=0; Config_Register =0x8393; ADS1118_CS_0; while((ADS1118_DO_X)) {ADS1118_SCK_1; delay_us(60); ADS1118_SCK_0; delay_us(60); } delay_us(100); adc = spi_sendRecvWord(Config_Register); spi_sendRecvWord(0x0000); /* adc = spi_sendRecvWord(Config_Register); value=adc; return value; } 具体问题是无论我怎么改变写入控制字以及测量输入量,dout返回的都是如下错误波形,大家看看是什麽情况
图一:黄sclk,蓝dout
图二黄sclk,蓝din
图三,黄dout,蓝din
|