TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADS8345使用问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS8345, ADS8345EVM

采用2片ADS8345采集多路传感器信号得到的各个通道数据精度不一致,有的噪声大的惊人有0.03V,有的噪声在0.0008V左右,SPI通讯速率2.25M

  • 你好,

    请问你这个噪声是怎么测试得到的?

    2片ADS8345所采用的电源,参考电压,驱动电路都是一样的吗?

    能否上传你的电路图和PCB看看?如果不方便共享的话,可以发私信给我。

  • 你好,我的噪声使用AD采集后处理器得到的电压值,电源以及AD的周边电路已经发送给你,请您不吝赐教!

  • 你好,

    你的噪声是在输入短接的时候测试的吗?

    我怎么没在你的电路上看到AD 输入级的 RC滤波电路? 这个电路可以参考ADS8345EVM的电路图。

    U23的2.5V参考电压输入并为经过C52,因为没有用运放去缓冲一下,可能会出现参考电压不稳的情况。

    从电路图上看,LDO和参考电源都带有很大的电容,请确认它们是否稳定。

  • 噪声不是在输入短接时测的;

    关于AD输入端的RC滤波电路问题是这样的,由于板子尺寸限制,RC滤波电路是通过传感器输出级的等效电阻和外加的电容组成的,不知道我是否还需要附加的滤波电路,如果加,是有源还是无源?

    关于大电容稳定性我如何去测试呢?

    还有就是对于PCB布局布线您对我有何建议?

  • 能否介绍一下你说的噪声是在什么情况下测试得到的?

    在原理图上没看到   外加的电容  ! 你的传感器输出级的等效电阻有多大? 如果输入电阻大的话,为保证采集精度,一般是要加一级运放作为驱动电路的。

    电源方面的稳定性方面最好查询数据手册,看里面推荐用多大的电容。

  • 噪声就是在静止状态下,采集各个传感器数据测得的,有的有外加的电容,有的没有外加电容,现在是加电容的电路精度有差别,有的好,有的坏,没加电容的精度还可以。电源方面我的采用的是推荐电容。

  • 你这测的是系统的噪声了!

    传感器输出级的等效电阻有多大? 如果输入电阻大的话,为保证采集精度,一般是要加一级运放作为驱动电路的; 不然的话传感器输出电压无法在采样时间内将采样电容充满电,可能会表现为系统的噪声。

  • 一个是32k,一个是180k,180k的采样精度很差,32k的就好得多

  • 这么大的输出阻抗,还是加个运放buffer一下吧。