This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1293 ECG波形 50Hz干扰

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

 用ADS1293 采集到的波形如下:

整个系统用电池供电,但是从波形上看还能看到明显的50Hz的干扰,请教一下这个50Hz的干扰来源是什么?

可以通过配置ADS1293的寄存器滤掉吗?

另外Dylan 在前一个帖子中提到CMOUT和RLDOUT pin上的两个电阻理论上比值越大共模抑制能力越好,

电容是用来做补偿的,防止环路不稳定,推荐使用EVM的参数值10K,10M,1nF,  请问电容的值是如何确定的,

两个电阻的极限值能取到多少?

谢谢!

  • 工频干扰来源是市电电磁波辐射,你换一个试验环境测试一下,或者屏蔽测试。你可以通过多次采样去掉极值的方法软件抑制干扰

  • 谢谢。

    另外一个问题,下图中的R1, R2, C1 三个的值如何选取呢,有没有范围,谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。