This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问ADS1291模拟前端如何预算误差?



尊敬的Ti工程师:

    我现在想做一个EEG的应用,有几个问题,查了论坛也觉得不大明白:

1.Noise Measurement是不是按照表中查出的NOB计算误差?是不是所有交流产生的误差都可以参考NOB?

2.integral nonlinearity是不是给出的最差误差ppm?

3.offset error和offset error with calibration有什么不同?还能继续用软件修正吗?

4.Gain error怎么折算成误差?% of FS后面的FS是指参考电压,还是PGA要放大信号的峰峰值?

5.Gain match between channels是指什么?

6.误差要不要考虑CMRR,SNR?

求助,十分感谢!

  • 表中的NOB是指去除ADC本身的噪声干扰后的ADC有效位。 交流产生的误差 是什么意思?

    数据手册的图11 INL vs TEMPERATURE  基本可以看出最坏情况下的非线性。

    offset error with calibration是指在使用 OFFSETCAL这个偏置校准后的偏置误差,当然还可以继续用软件校准系统的偏置误差。

    增益误差的单位为 % of FS, 因为误差为相对值,FS是指ADC的满量程输入电压,Vref/Gain

    由于这个AD是双通道的,Gain match between channels是指通道间的增益误差匹配程度,意思是内部两个通道的ADC之间的增益误差间的偏差。

    考虑系统的误差是需要考虑CMRR, SNR的。

  • 感谢Engineer Martin,从中学到了不少知识.

    我想问问,具体如何用CMRR、SNR和"增益误差"去计算AFE所产生的系统误差?

    所有系统误差用最坏情况法是求和吗?

    有哪些噪声性能指标是互相关联的,只要考虑某一指标就行的?

    因为现在要评估最终仪器能达到的性能和精度,多谢!