各位前辈你们好。最近我用到1115,有些问题不懂,还请各位指导一下:
1看见一个好几个程序案例里写:
while(1)
{
for(i=0;i<16;i++)
sum+= getad();//将ad转换的值赋给sum,取16次转换的平均值
sum>>=4;//左移相当于除以16
real=(3.3*sum/32768)*1208-90;//4.096*(2/3)=2.731,因为参考电压3.3/2.731=1.2084,再扩大1000倍便于显示
//对于AINn不是GND的情况,+FS最高为7fff,最低-FS为1000,只显示0~+FS只除以32768,
//90用于误差矫正
}
问题:1这里的4.096*(2/3)=2.731怎么理解啊?
问题:2满量程时+-4.096V和加在芯片上的5v有关系吗?