This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

△-∑型ADC 前端RC抗混叠滤波



各位好!想请教如下问题:

在资料中,看到说△-∑型ADC采用过采样技术,因此大部分情况下可以用一个简单地RC低通滤波器来进行抗混叠滤波。

我想请教的是:用RC低通滤波的话,转折频率是可以满足,但是RC滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?

比如说△-∑型ADC的过采样速率是1M Hz,带宽要求是1K Hz,那么采用RC滤波器的话,转折频率fc=1/(2*Pi*RC)=1k Hz。得RC=160uS,那么ADC的采样时间最大也只有1uS.那当ADC采样时,电容的充电时间还不足1个时间常数,ADC采集到的电压值远远低于实际的电压,这样得出的结果是毫无意义的。

不知道我的理解哪里错了,望解答,谢谢!