Other Parts Discussed in Thread: REF3325
我使用ADS1256制作了一个数据采集模块,并使用4.8V电压向AVDD供电。ADC通过约1Mhz的SPI协议与单片机通信,单片机再用串口将采样数据发送到电脑。
另一个恒压源向ADC输入信号电压,恒压源与ADC不共地,ADC配置为伪差分输入,程序中未作数字滤波处理。(如:IN0接+4.4V,IN1接恒压源的GND)测量大于4.3V电压时,ADC测量出现抖动,抖动范围约20mV。测量小于4.1V电压时,抖动范围小于5mV。
改用单端输入(恒压源与ADC共地),抖动范围也会小于5mV。
另,基准电压为REF3325输出2.495V;Buffer 关闭。
每路输入通道均有一个简易滤波器,是这样的
图中电容与电阻都是10%误差。
推测应该是硬件设计的问题,希望能得到答案,感谢!