Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, , ADS1298
在ADS1294的使用手册中第10页有介绍到,未使用的管脚连接到AVDD。ADS1294,ADS1296,ADS1298是相同的手册。
我们的产品设计使用的时ADS1294,所以请问以下一些问题:
我们在使用ADS1294时,内部应该是没有5,6,7,8通道的,那么这4个通道的正负输入端(共8个)是否也需要连接到AVDD呢?如果连接到了AVDD,是否会增加电流功耗?如果这8个管脚都浮空,那么和连接到AVDD有什么区别呢?哪种会功耗较高?
我们仅使用ADS1294这款芯片的前三个通道,第4个通道我在软件设置时将其关闭了,请问第4通道的两个管脚应该如何连接呢?是连接到AVDD还是也可以浮空处理?哪种消耗电流大?
手册第10页中标注了的管脚,如果在不使用的情况下,如果连接到AVDD和浮空处理或者连接到AVSS,哪种更省电流?请问为什么是连接到模拟电源AVDD而不是连接到模拟地AVSS?
我们的设计对电流功耗很苛刻,希望尽量降低功耗,所以请问应该如何处理这些不使用的管脚?