This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3662: 无时钟输出

Part Number: ADC3662

ADC3662给采样时钟和DCLK之后,FCLKOUT以及DCLKOUT无时钟输出,同时测量DCLKIN管脚无二极管,是需要对芯片进行配置吗?

  • 芯片可以正常读写寄存器,但是DCLKIN用示波器测量不正确,发现PN端幅度不一致,N端被消减很多

  • 您好,寄存器0x19 bit7决定了FCLKOUT是来源于ADC还是来源于DDC block。如果bit7=0,FCLK是由ADC产生的,如果配置为1,则是由DDC模块产生的。

    但是FCLK是独立于CLK和DCLK的,FCLK是基于采样时钟转换生成的,目的是为了向处理器发出信号,告知MSB在数据流中的位置。 但是FCLK具体是由ADC产生还是通过DDC 模块产生的机制,这些信息我们是不透露的。

    另外,您提到的DCLKIN输入端没有二极管,是什么意思?数据手册中有提到这个引脚内部有二极管作为保护吗?

  • 根据手册中提供的极限电参数,我认为该管脚是存在二极管保护的

  • 根据手册中提供的极限电参数,我认为该管脚是存在二极管保护的

    您好,根据手册中极限参数,如果输入引脚存在二极管的话,在极限参数中通常会表明Iik: input clamp current这个参数。 并且会给出Vi>Vcc这个条件。

    您应该是根据CLKIN的最大电压值为VCC+0.3V推断是有二极管的吧,有钳位二极管的话我记得大概通常为Vcc+0.5V,并且要告知Iik二极管的最大钳位电流的情况。

  • 我们购买了一个新的芯片,重新测试了这两个管脚,证明这两个管脚是存在二极管的,DCLK输入之后可以测试到帧时钟和数据时钟输出,同时之前的芯片拆下以后测量不到二极管,推测应该是DCLK输入超过管脚极限值导致烧坏IO

  • DCLK输入超过极限的话会由于芯片收到过应力导致芯片永久性性损坏。

    所以在使用芯片时,要注意在推荐的电气参数内使用保证其长期性能。