Part Number: AFE4403EVM

请问这个图中的第二个参数代表什么,第一个是以毫安为单位设置电流对吧,那么第二个是什么是模拟量吗。电流的设置的最大数值是不能超过
这里设置的数值吗?
当我电流调大的时候板子出现了“滋滋”的电流声,这个是正常的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AFE4403EVM

请问这个图中的第二个参数代表什么,第一个是以毫安为单位设置电流对吧,那么第二个是什么是模拟量吗。电流的设置的最大数值是不能超过
这里设置的数值吗?
当我电流调大的时候板子出现了“滋滋”的电流声,这个是正常的吗?
您好,这两天在参加培训,所以回复给您的帖子会有延迟,我尽快给您回复,给您带来不便非常抱歉
您好,
请问这个图中的第二个参数代表什么,第一个是以毫安为单位设置电流对吧,那么第二个是什么是模拟量
是的,第一个指的LED的电流,mA为单位。根据数据手册中的公式7和9来计算,比如上面LED的电流为1.97078mA,full scale current即为LED current control的满量程范围(寄存器22h的Bits 17:16决定),GUI里面有两个选项,一个是25mA,一个是50mA(满量程范围是由TX_REF电压决定,参考数据手册Table8-9)。以TX_REF = 0.25 V,25mA为例,我们可以计算下:
第二个current setting为20,指的是十进制,那实际配置的时候即为寄存器22h的Bits 15:8,需要将20h转化为2进制00010100.
(20/256)*25mA=1.953125mA