目前遇到的问题是
913与sensor之间似乎无法用I2C沟通
用示波器量不到信号
使用的sensor:sony IMX104
I2C地址=0x34
想请问
1.以下914寄存器设定值正确吗?
I2C读取(0×00):0xC0
I2C读取(0×06):0xB0
I2C读取(0×07):0xB2
I2C读取(0×08):0x68
I2C读取(0×10):0x6A
I2C读取(0X24):0x08
I2C读取(0X40):0x32
I2C读取(0×41):0x32
I2C读取(0×03):0xE9
I2C读取(0×21):0x17
2.有遗漏哪个寄存器没设定吗?
3.想对IMX104的0x3000〜0x305F
做write(8 bits)再做read(8 bits)
应该将sensor寄存器(ex.0x3000)write到914的哪个地址?
再从914的哪个地址把值读回来?
谢谢