Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, DAC8568
DAC8568C是8通道输出的16位DAC,其DAC结构为R-String(串联电阻型),这种结构和R-2R结构的DAC一样,都属于DAC结构当中噪声最低的类型。
图 1 DAC8568C的噪声谱密度
图 1是DAC8568C的噪声谱密度,通过该图可以估算其噪声有效值和峰峰值。
图 2 对图1分析
计算输出2.5V(Midscale这条线)的噪声有效值和峰峰值。
如图 2所示,e_nw = 170nV/sqrtHz,f_ce=80Hz,取f_l=0.1Hz,f_h=1.57*10kHz=15.7kHz,代入计算电压噪声有效值的公式
得到En=21.94uV,电压噪声峰峰值为Vp-p=5*En=110uV。
如果是满量程输出(5V),如图 2所示(Full Scale),取e_nw = 270nV/sqrtHz,f_ce=35Hz,f_l=0.1Hz,f_h=1.57*10kHz=15.7kHz,代入计算电压噪声有效值的公式
得到En=34.3uV,电压噪声峰峰值为Vp-p=5*En=172uV。
总结:
DAC8568C输出2.5V的时其噪声峰峰值的理论值是110uV,输出满量程时其噪声峰峰值的理论值是172uV。
但是实际测量2.0V的输出电压时(采样30s,采样率为1kSPS,测量设备是ADS131E08评估板,其本地噪声约为14uV),得到的噪声峰峰值约为60uV。而且这个结果还是我在搭建的简陋电路中测量到的,为什么和理论值相差这么大?或许是DAC8568C的数据手册中的数据出错了?