在使用ADC3562的时候,手册上写3562在复位之后默认是1线制,但是现在使用中发现上电复位之后默认两线制,同时DA0和DA1均有数据输出,但是没有给输入,此情况有可能是因为什么,同时给模拟输入发现DA0和DA1的数据也没有变化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用ADC3562的时候,手册上写3562在复位之后默认是1线制,但是现在使用中发现上电复位之后默认两线制,同时DA0和DA1均有数据输出,但是没有给输入,此情况有可能是因为什么,同时给模拟输入发现DA0和DA1的数据也没有变化
您好,可能是和上电时序有关,参考9.2部分的初始化设置,以及上电时序是否满足Figure9-6的上电时序。建议用示波器测量下上电时序。

目前我们主要的测试流程分为以下顺序
1、输入DCLKIN之后,对ADC3562进行复位,复位之后进行1线制寄存器配置
2、主要配置寄存器顺序为
(0X07,0X6C)
(0X13,0X01)
(0X13,0X00)
(0X08,0X02)
(0X09,0X00)
(0X19,0X00)
(0X1B,0X88)
(0X20,0X00)
(0X21,0XF0
(0X22,0X0F)
3、配置完成后给CLK时钟,发现DA0存在输出,我认为是给了采样时钟后开始采样
4、数据输出一直为此种波形,测情况有可能是因为什么原因导致?有可能是芯片损坏吗?
5、使用测试模式下波形有变化,输出由补码修改成偏移二进制也会看到波形变化
6、模拟输入管脚可以量到二极管,修改模拟输入后波形没有明显改变,还是此种情况


您好,看了您的配置顺序,有以下两点需要注意。
第一,在复位之前需要给采样时钟CLK。所以您上面是配置完寄存器再给采样时钟的。

第二,不论是硬件复位还是软件复位,需要至少等200000clock周期然后再通过SPI对寄存器进行配置。也就是Table 9-5的时序要求是否都满足? 合理的初始化顺序是芯片正常工作的前提。建议按照数据手册9.2 Initialization Set Up初始化设置来进行。

我这边测量了上电时序以及先给时钟在进行复位也尝试了,出现的波形是一致的
右边是时钟和data 波形是吧?左边波形是什么波形?
也就是说目前的问题是配置1wire,但是DA0和DA1 都有数据输出,改变输入,输出波形不变?给的具体是什么幅值的输入信号?