This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC60508: 计算DAC功耗时遇到的两个问题 涉及 总功耗计算。

Part Number: DAC60508

TI的工程师们你们好:

        最近用到了DAC60508这款芯片,但在计算功耗的时候遇到了两个问题:(我选用的是 内部参考模式)

       1. 芯片描述的 低功耗 是无输出时,内部参考电路工作,IO工作时,系统的整体功耗么?

     我是否可以理解为如果  8个输出口都接入2kΩ 负载,但输出电压全为零时,该芯片的功耗可以达到3.3mW ? 

        2. 芯片工作时的功耗是否可以由输出口功耗直接计算

根据输出负载电流和输出电压关系图,是否可以推测    如果 8个通道同样都接入2kΩ的负载,输出为5V时,总功耗可以达到 100mW 。

如果此时 5v供电,那么 单颗芯片的 输入电流 IDD 可以达到 20mA , 此时  IIO 电流如果还保持在0.3μA的条件 ,其功耗为 3.3V * 0.3μA ≈ 1μW

是否可以 说  芯片此时的总功耗 大约为 100mW ?

  

  • 您好,关于您的问题,我看下收据手册部分关于功耗的介绍,尽快给您答复。

  •    我是否可以理解为如果  8个输出口都接入2kΩ 负载,但输出电压全为零时,该芯片的功耗可以达到3.3mW ? 

    每个通道消耗0.6mA,所以芯片的功耗需要再乘以8.即3.3*8=26.4mW.

    芯片工作时的功耗是否可以由输出口功耗直接计算

    可以的,总功耗=输出功率+静态功率。

    根据输出负载电流和输出电压关系图,是否可以推测    如果 8个通道同样都接入2kΩ的负载,输出为5V时,总功耗可以达到 100mW 。

    如果此时 5v供电,那么 单颗芯片的 输入电流 IDD 可以达到 20mA , 此时  IIO 电流如果还保持在0.3μA的条件 ,其功耗为 3.3V * 0.3μA ≈ 1μW

    100mW是按负载电流20mA计算的吗?datasheet中P37的公式2给出了负载电流的计算公式。

    那么每个通道的输出功耗我想可以通过Pload=I^2/R来计算,其中I 为有效值Irms。

    IDD应该是流经电源的supply current大小,即静态功耗,所以P静=VDD* IDD

    Ptotal=Pload+P静

  • 非常感谢您的回复,看过您的分析我已经明白单颗芯片的静态功耗在26mW左右的意思了。其中IDD是supply current的意思是  可以理解为 :单个芯片不带负载(即 Iout为0)时,放大器内部所消耗的电流。  

    如果带上负载,芯片在保证自身功耗稳定的同时,还要为下一级负载提供电流,而向外提供的电流 就不在IDD之内了, 需要根据外部负载进行计算。

    所以 总功耗 由 负载功耗 和 静态功耗 两部分共同组成 即  Ptotal = Pload + P静 。

    再次感谢您的回复,非常有帮助!