Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM
在下图的GUI软件中可以进行相关设置使得ADC3664EVM能够输出ramp data数据(即输出一个斜坡波形的数据),请问能否通过这个软件使得ADC在每一个FCLK期间都重复输出同样的值呢,意思就是说使得ADC持续输出诸如14‘b01001000111010 这样,就是在每个FCLK期间都是重复输出诸如01001000111010这样的14位数据,因为我想利用这个数据作为一个测试数据,通过ADC在FCLK期间都重复输出相同的数据,我才可以用FPGA的selectio IP核进行相关的移位校准使得数据经过FPGA串并转换后所得出来的数据就是01001000111010(selectio IP核可能有时候会导致串并转换错位,因此最好就是有一个恒定的输入,这样才可以通过bitslip进行校准,可见图三)