该芯片输出的恒流源电流范围为:50 μA, 100 μA, 250 μA, 500 μA, 750 μA, 1000 μA, 1500 μA, 2000μA, 2500 μA, and 3000 μA,这是固定的几种选择?恒流源的精度怎么样?对于测试1Ω电阻,采用四线制测试,测试精度大概为多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该芯片输出的恒流源电流范围为:50 μA, 100 μA, 250 μA, 500 μA, 750 μA, 1000 μA, 1500 μA, 2000μA, 2500 μA, and 3000 μA,这是固定的几种选择?恒流源的精度怎么样?对于测试1Ω电阻,采用四线制测试,测试精度大概为多少?
您好,
是的,有以上您列出的几种固定的选择,精度误差最大是4%
对于测试1Ω电阻,采用四线制测试,测试精度大概为多少?
如果您采用比率测量,输出电阻计算公式如下:
RRTD = RREF • [Output Code / (Gain • 2^31)]
因此,测量精度除了与ADC自身的精度有关外,它直接还与基准电阻有关,基准电阻的容差、温漂。
对于ADC自身的精度,建议做 offset 和 gain校准,以消除offset 和 gain误差。
下面链接有四线电阻测量设计过程,希望对您有帮助:
Four-wire PT100 RTD measurement circuit with low-side reference
是的,可以,如下截图所示:
您在哪里看到的“使用API应用软件,就能测试出电阻数值”?
有 ADS126xEVM GUI 可以获得输出code,具体见下面EVM用户指南说明:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/sbau206
另外4线制,是不是使用1个电流源就可以了。
是的。