This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1262: 测量浮空管脚,信号波动很大,是否有参考价值?

Part Number: ADS1262

使用ADS1262采集电压,测试时输入P端为AIN0引脚,输入N端为AINCOM引脚,AIN0未接入任何信号,相当于浮空,AINCOM接模拟地,旁路PGA,增益相当于1,基准电压VREF设置为内部基准电压2.5V,单电源5V供电(由USB转TTL芯片的5V输出引脚供电)。寄存器设置正常,未使用校准功能,简单测试了一下,发现输出数据波动非常大,以2.5V为基准上下波动范围可达0.5V。请问:

1.这样的测试数据是否具有参考价值?换句话说,浮空测量波动大,是否意味着连接上信号实测波动也会很大?

2.USB转TTL芯片接电脑输出的5V电压是否不够稳定,无法正确反应采集效果?

  • 您好,大多数情况下我们是不建议悬空输入的,推荐将其接到固定电压节点上,否则悬空会拾取噪声,相当于接到可浮动的电压或电流端。这些都会导致稳定问题。

    所以我的建议是如果不用的输入端,建议接地或者通过下拉电阻接地,或者采用差分输入都是可以的。 然后再去验证器件是否功能正常。