我司用ADS1294作为双通道肌电采集,为提高输入阻抗,前端加了仪表运放AD8222 100倍放大以后单端传给ADS1294,详细电路附后
测量结果是,在室内办公环境下,工频干扰较严重,不接RLD电极的话根本测量不了信号,加了好了很多但还是干扰比有用肌电差模信号小不了多少,但在室外就基本满足使用要求。个人怀疑是RLD放大器增益设置不够,导致未能完全抵消工频干扰。请指导如何解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我司用ADS1294作为双通道肌电采集,为提高输入阻抗,前端加了仪表运放AD8222 100倍放大以后单端传给ADS1294,详细电路附后
测量结果是,在室内办公环境下,工频干扰较严重,不接RLD电极的话根本测量不了信号,加了好了很多但还是干扰比有用肌电差模信号小不了多少,但在室外就基本满足使用要求。个人怀疑是RLD放大器增益设置不够,导致未能完全抵消工频干扰。请指导如何解决
目前测试电路采用的是电池供电,MCU采集ADS转换数据后,通过串口转USB电缆发送到PC机。正式产品还有通过wifi模块发送给PC机的,那就没有电缆连接
您好,为了更好的解决您的问题,我将您的问题转给我同事,麻烦她帮您升级到美国工程师,由美国工程师给您回复。
您好,可以看下工程师的答复:
向输入引脚注入信号源是什么? 换句话说,电极是否浮动或连接到 ECG 模拟器或人体? 您试着做下以下测试:
1.尝试 ADS129x 内部短路测试以观察是否存在干扰?
2.尝试使用 ADS129x 内部测试信号观察干扰是否存在?
3. 在参考设计中并不建议使用"附加仪表放大器 AD8222",您有没有试过在没有"附加仪表放大器 AD8222"的情况下进行测试? 如果没有 AD8222,是否存在此类干扰? AD8222周围有许多电容器,稍微不匹配或容差差异都可能会降低 CMRR。
4. ECG 电缆和导线如何? ECG 电缆和导线是否正确屏蔽?
5.
加了好了很多
那说明是有用的。您可以尝试切换 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 开关以及 RLDOUT 处的 RC 的不同组合,来查看其是否有助于改进。 如果信号源来自人体,皮肤状况是否良好? 是否有头发、毛、死皮和/或太干?
噪声和干扰非常依赖于设计、外围器件和环境(包括上文提到的一些和未提及的),因此您需要根据设计、器件和环境在各处进行微调,而并不是仅限于上述情况,以使产品的干扰更少/免疫更少。
6. 还有请问下,您是怎么知道噪声/干扰是共模噪声? 在您给的图中, x 轴的单位是什么?