This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8698: 上电时序

Part Number: ADS8698


1、关于ADS8698有上电时序要求吗?AVDD和DVDD 以及软件配置引脚间的顺序有时序要求吗?

2、触发内部基准电压的条件有哪些?AVDD?还是有别的触发源,如果内部基准触发不了,会有什么现象

  • 您好,

    1、上电过程中DVDD不能超过AVDD,如下截图所示,供电可以一起提供,或者AVDD先提供。

    2、是通过 REFSEL管脚来设置是使用内部基准电压还是外部基准电压的。内部基准电压源自AVDD,因此AVDD还需供电正常。

    如果内部基准触发不了,会有什么现象

    您的意思是内部基准没有按期望输出?那么ADC不能正确进行AD转换。