This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: ADS1299 導聯脫落問題

Part Number: ADS1299


ADS1299 規格書上說明有DC和AC lead off detection

兩者應用有何差異 ?   一般市售腦波儀推薦用哪種類型的偵測方式較適合 ?

  • 您好,

    Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A)

    上面文档说明了两种检测的工作原理,主要区别是DC lead off 检测只是根据阈值比较器判断导联是否脱落或连接,因此检测结果仅这两种状态,而 AC  lead off 可以检测出导联连接的强度。因此要看您导联检测要实现的目标,如果仅是导联是否连接,那么使用DC lead off 检测就可以了。

    需要注意的一点是DC lead off 需要输入是直流耦合输入,输入是交流耦合输出的话,DC lead off 检测不适用这种情况。

    AC lead off 检测还有一点是它是需要数字后处理的,然后才能判断出导联的脱落状态。