This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
寄存器配置;原理图。不知道为什么我的硬件上右腿驱动无法正常工作。
您好,
CONFIG3您是配置的b1110 0000吗?右腿驱动您不是使用Bias 运放产生的吗?使用Bias 运放产生右腿驱动信号需要使能Bias 运放,且您电路图中BIASREF 管脚并没有外接电路,同时 您还是设置BIASREF signal fed externally,这是相矛盾的。
Conf3配置的是E0;右腿驱动 我通过BIAS_IN 连接外部电极。
使用右腿驱动,寄存器 Conf3的bit2和bit3需要配置为1 ,修改后看右腿驱动是否可以正常工作?
刚修改过 但是似乎还是没有右腿驱动。
BIAS_SENSP 为什么没有使能?没有右腿驱动具体是什么现象?
这个·需要使能嘛? 具体是,我采集板子端子悬空,我用左右手触摸BIAS_IN和SRB1,没有滤除相应噪声
使用右腿驱动电路,如此配置
Ze A 说:我采集板子端子悬空,我用左右手触摸BIAS_IN和SRB1,没有滤除相应噪声
RLD 驱动是ADC内部集成的偏置运放给患者(被测人员)一个驱动电平,或者说共模电压,使电极测得信号的幅值范围满足ADC的规格范围。在偏置运放负反馈电路中,运放会抵消参考电压和检测到的共模电平之间的任何差异,因此这可以减少共模干扰。如果这个噪声不是共模噪声,那么就没有滤除作用。
您的意思 是 我那个不是共模噪声所以无法滤除,此外 请您看我刚发的右腿驱动的寄存器配置 是否有问题.
我是单端输入,很难一直共模干扰,所以才认为那些噪声是共模噪声,那请问 怎么验证右腿驱动的功能呢?
Ze A 说: 请您看我刚发的右腿驱动的寄存器配置 是否有问题.
没看出问题;
Ze A 说:那请问 怎么验证右腿驱动的功能呢?
测量下BIASINV管脚的电压是否等于 (AVDD + AVSS) / 2,相等的话,说明右腿驱动或者说偏置运放正常工作了。