Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS1278, THS4521,
我看好多方案前置驱动都用的THS4521,我想问下,THP210作为前置驱动的话 性能和这个THS4521比如何呢? 我这边是±10V输入,想单电源5V给THP210供电 ,VCOM 2.5V,搭配ADS1278是否可行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
THP210不是轨至轨输入的,这一点您需要注意下;
THP210的带宽没有THS4521的宽,因此这里您需要评估下对ADC性能的影响,因为 ADS1278输入端是采样和保持开关电容,所使用的运放会影响ADC输入电压稳定和后续的ADC性能。 具有更大增益带宽的放大器 将能够更快地提供 ADC 输入所需的瞬时电流,输入电压将稳定得更快。在ti.com上有一个相当全面的培训系列,如下链接是中文链接,您可以主要看第6部分:SAR ADC输入驱动设计
https://edu.21ic.com/lesson/1882
里面讲了前级驱动放大器的选型和RC参数的计算。视频主要介绍SAR ADC,但与ADS1278 基本原理非常相似。此外,还有一系列关于delta-sigma ADC系统的视频,介绍如何优化外围电路,也有输入驱动部分,说明了不适当的驱动放大器如何产生不需要的信号失真:
这个是英文的,视频下面提供了中文翻译。