This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1255: ADS1255基准输入能否直接接REF2025的VBIAS引脚?

Part Number: ADS1255
Other Parts Discussed in Thread: REF2025, , REF6025

在使用ADS1255测量时,信号差分输入是AIN0接入2.5V基准,AIN1输入0-5V信号,用来测量正负双向,所以输入的信号范围就是±2.5V了,这样在G=1的时候要满足满量程范围VREF只能选择1.25V,现在选择了REF2025输出满足双路为2.5V/1.25V,看手册VBIA输出1.25V,两个基准输出都是OP缓冲输出,这个1.25V基准能直接接ADS1255的VREFP输入吗?

  • 您好,

    ADS1255 模拟输入范围和基准电压输入范围在Buffer off 或 Buffer on不同的设置下有不同的输入范围,如下截图所示。

    模拟输入 Analog Inputs 范围有两种要求,即差分输入范围 AINP − AINN:±2VREF/PGA 和绝对输入范围AIN0-7, AINCOM to AGND,这两种输入范围都需要满足规格。其中绝对输入范围不同的Buffer off / Buffer on设置,输入范围不同。

    现在选择了REF2025输出满足双路为2.5V/1.25V,看手册VBIA输出1.25V,两个基准输出都是OP缓冲输出,

    您这里的疑问是OP缓冲器是否需要加?这里是需要加缓冲器的,因为ADC上的参考输入是开关电容器输入。您可以参考ADS1256EVM 中的电路如下截图:

  • 开发板原理图上确实基准5025输入加了OP缓冲,但是我看1255手册上结构图在基准输入是有一级缓冲的,而且REF2025和REF5025都有缓冲输出,那为什么还要再加呢?

  • ADS1255 基准输入没有缓冲,它的输入结构与模拟输入端类似,如下截图:

    REF2025和REF5025 不是缓冲输出,像 REF6025 这样的才是集成缓冲器的电压基准。

    REF6025 : https://www.ti.com/lit/gpn/ref6025