你好,
ADS8861时钟配置问题,请帮忙看看,谢谢!
问题描述:
- 监测SCLK和DOUT波形,发现存在SCLK和DOUT同时动作的情况,该波形或者时序是否正确?
- 若波形正确的,那么此时的高低电平是怎么判定的?
- 采样周期时间有没有具体的规定?或者说最小采样周期是多少?
波形如下:



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
ADS8861时钟配置问题,请帮忙看看,谢谢!
问题描述:
波形如下:



您好,
您是使用的CS Mode 吗?DOUT是在SCLK的下降沿改变输出数据,主控端读取DOUT数据的话需在SCLK的上升沿读取,因为此时DOUT数据已稳定。
看上述波形,黄色应该是SCLK,蓝色是DOUT,DOUT在SCLK的下降沿改变输出状态,这没什么问题 。
高低电平判断标准如下截图所示:

采样周期时间有没有具体的规定?或者说最小采样周期是多少?
采样周期包括tconv 和 tACQ ,如下截图所示,保证datasheet 性能参数的最小采样周期是1us,即710ns+290ns,也就是最大采样率是1MSPS

ADS8861的模拟输入与输出code的关系如下截图所示,1 LSB = [2 × (VREF / 2^16)]
您实际测量电压是多少?基准电压是多少?您读取的code是多少?,将读取code转换回输入电压的最直接的方法是将数据与0x8000进行逻辑“与”计算并测试MSB(最高有效位)。如果MSB等于0,只需将十进制等效值乘以LSB值。如果MSB=1,则必须首先从十进制等效值中减去2^n,然后乘以LSB值。“n”是ADC的分辨率。看下这个转换过程是否存在问题?

如果上述转换过程没有问题,那可能读取时序存在问题。ADS8861有两种接口模式,一种是CS模式,一种是Daisy-chain 模式。CS 模式还分3线和四线的,以及 With 或Without a Busy Indicator,具体见 datasheet DIGITAL INTERFACE 部分说明,datasheet 分别给出了不同模式下的时序图,建议您使用示波器或逻辑分析仪抓取读取的SPI波形以分析读取时序是否存在问题。