TI的工程师,你好:
我们用ADS1115做了一版DAQ模块,并且使用它进行了ADS1115的INL测试,但是结果不太理想,与datasheet上的值相差较大。我们不清楚是哪里出现了问题,希望工程师们能协助我们。以下是实验条件:
测量环境:常温,ADC输入RC电路与EVM相同,SMU给ADC一个差分输入信号,并用DMM测量输入信号,进行ramp扫描。
芯片设置:选择差分输入,FSR设定为±2.048V,SPS=8。
INL计算:找出出现相同code的中间电压,得到一条code-voltage曲线,使用best-fit方式拟合曲线,并计算曲线与拟合直线的偏差得到INL。
图片里是我们的测量结果,这个结果与datasheet上的数值和图表都无法匹配。