This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC60508: SPI按规格书写了数据,为何无电压输出。

Part Number: DAC60508


我按照DateSheet上输出控制,第三个通道,为何无电压输出。

原理图如下:

SPI控制时序如下:

使用万用表测量发现无电压输出,如下:

#define NOOP_ADDRESS		((uint8_t)0x00)

#define DEVICE ID_ADDRESS	((uint8_t)0x01)

/* 3 SYNC register address */
#define SYNC_ADDRESS		((uint8_t)0x02)

 /* SYNC default (reset) value */
 #define SYNC_DEFAULT		((uint16_t)0xFF00)
 
/* 4 GAIN register address */
#define GAIN_ADDRESS		((uint8_t)0x04)

/* 5 TRIGGER register address */
#define TRIGGER_ADDRESS		((uint8_t)0x05)

/* 6 BRDCAST register address */
#define BRDCAST_ADDRESS		((uint8_t)0x06)

/* 7 STATUS register address */
#define STATUS_ADDRESS		((uint8_t)0x07)
 
/* 8 DAC ͨ����ַ */ 
typedef enum
{
	DAC0_ADDRESS	= 0x08,
	DAC1_ADDRESS	= 0x09,
	DAC2_ADDRESS	= 0x0A,
	DAC3_ADDRESS	= 0x0B,
	DAC4_ADDRESS	= 0x0C,
	DAC5_ADDRESS	= 0x0D,
	DAC6_ADDRESS	= 0x0E,
	DAC7_ADDRESS	= 0x0F
} DAC_CH_ADDRESS;

void TI_DAC60508_Setup(void);

void DAC60508_WriteDate(DAC_CH_ADDRESS ch, uint16_t wdate);

void DAC60508_SetVoltage(DAC_CH_ADDRESS ch, float voltage);



#include "dev_dac60508.h"

void TI_DAC60508_Setup(void)
{
	SPI1Init(SPI_MODE3);
}

void DAC60508_WriteDate(DAC_CH_ADDRESS ch, uint16_t wdate)
{
	uint8_t date[3];
	uint8_t rdate[3];
	
	date[0] = (uint8_t)ch;
	date[1] = (uint8_t)(wdate>>8);
	date[2] = (uint8_t)wdate;
	
	SPI1ReadWriteBuffer(&rdate[0], &date[0], 3);
}

void DAC60508_SetVoltage(DAC_CH_ADDRESS ch, float voltage)
{
	uint16_t code;
	code = voltage/2.5*0x1000;	
	DAC60508_WriteDate(ch, code);
}



#include "dev_dac60508.h"

int main(void)
{
	HalInit();		// CPU内部接口初始化
	TI_DAC60508_Setup();
	
	while(1)
	{
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 500);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 1000);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 1500);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 2000);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 2500);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 3000);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 3500);
		DelayMs(500);
		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 4000);
		DelayMs(500);
	}
	
	return 1;
}

请问哪里配置有问题?

  • 您好,

    DAC60508的SDI是在SCLK的下降沿采样,因此主控端输出的数据需在SCLK的下降沿保持稳定,看您时序图主控端是在SCLK的下降沿改变输出数据,因此可能是这里的问题,您先修改下这里看是否正常输出?

  • 你好罗工,我改好了,如下图。

    目前读写寄存器均没问题,就是无电压输出,请问硬件和软件哪里还有问题。

    软件代码请见附件。读配置寄存器,除了DeviceID 外,其它的全部是0x0000

    #ifndef __DEV_DAC60508_H__
    #define __DEV_DAC60508_H__
    
    #include "hal.h"
    
    #define NOOP_ADDRESS		((uint8_t)0x00)
    
    #define DEVICE_ID_ADDRESS	((uint8_t)0x01)
    
    /* 3 SYNC register address */
    #define SYNC_ADDRESS		((uint8_t)0x02)
    
     /* SYNC default (reset) value */
     #define SYNC_DEFAULT		((uint16_t)0xFF00)
     
    /* 4 Conigure register address */
    #define CONFIG_ADDRESS		((uint8_t)0x03) 
     
    /* 5 GAIN register address */
    #define GAIN_ADDRESS		((uint8_t)0x04)
    
    /* 6 TRIGGER register address */
    #define TRIGGER_ADDRESS		((uint8_t)0x05)
    
    /* 6 BRDCAST register address */
    #define BRDCAST_ADDRESS		((uint8_t)0x06)
    
    /* 7 STATUS register address */
    #define STATUS_ADDRESS		((uint8_t)0x07)
     
    /* 8 DAC ͨ����ַ */ 
    typedef enum
    {
    	DAC0_ADDRESS	= 0x08,
    	DAC1_ADDRESS	= 0x09,
    	DAC2_ADDRESS	= 0x0A,
    	DAC3_ADDRESS	= 0x0B,
    	DAC4_ADDRESS	= 0x0C,
    	DAC5_ADDRESS	= 0x0D,
    	DAC6_ADDRESS	= 0x0E,
    	DAC7_ADDRESS	= 0x0F
    } DAC_CH_ADDRESS;
    
    void TI_DAC60508_Setup(void);
    
    uint16_t DAC60508_ReadDate(uint8_t address);
    
    void DAC60508_WriteDate(DAC_CH_ADDRESS ch, uint16_t wdate);
    
    void DAC60508_SetVoltage(DAC_CH_ADDRESS ch, float voltage);
    
    #endif
    
    
    
    #include "dev_dac60508.h"
    
    void TI_DAC60508_Setup(void)
    {
    	uint16_t chipID;
    	uint16_t sync_date;
    	uint16_t config;
    	uint16_t gain;
    	uint16_t trigger;
    	uint16_t brdcast;
    	uint16_t status;
    	uint8_t rdate[3];
    	
    	SPI1Init(SPI_MODE1);
    	
    	chipID = DAC60508_ReadDate(DEVICE_ID_ADDRESS);
    	sync_date = DAC60508_ReadDate(SYNC_ADDRESS);
    	config = DAC60508_ReadDate(CONFIG_ADDRESS);
    	gain = DAC60508_ReadDate(GAIN_ADDRESS);
    	trigger = DAC60508_ReadDate(TRIGGER_ADDRESS);
    	brdcast = DAC60508_ReadDate(BRDCAST_ADDRESS);
    	status = DAC60508_ReadDate(STATUS_ADDRESS);
    }
    
    uint16_t DAC60508_ReadDate(uint8_t address)
    {
    	uint8_t tdate[3] = {0x00, 0x00, 0x00};
    	uint8_t rdate[3] = {0x00, 0x00, 0x00};
    	uint16_t rxdate = 0x0000;
    	
    	tdate[0] = address;
    	SPI1_CSN_IO_LOW;		//Ƭѡ����
    	rdate[0] = SPI1ReadWriteByte(tdate[0]);
    	DelayUs(2);
    	SPI1_CSN_IO_HIGH;		//Ƭѡ����
    	
    	SPI1_CSN_IO_LOW;		//Ƭѡ����
    	SPI1ReadWriteBuffer(&rdate[1], &tdate[1], 2);
    	DelayUs(2);
    	SPI1_CSN_IO_HIGH;		//Ƭѡ����
    	
    	rxdate = ((uint16_t)rdate[1] << 8) + rdate[2];
    	
    	return rxdate;
    }
    
    void DAC60508_WriteDate(DAC_CH_ADDRESS ch, uint16_t wdate)
    {
    	uint8_t tdate[3] = {0x00, 0x00, 0x00};
    	uint8_t rdate[3] = {0x00, 0x00, 0x00};
    	
    	tdate[0] = (uint8_t)ch;
    	tdate[1] = (uint8_t)(wdate>>8);
    	tdate[2] = (uint8_t)wdate;
    	
    	SPI1_CSN_IO_LOW;		//Ƭѡ����
    	SPI1ReadWriteBuffer(&rdate[0], &tdate[0], 3);
    	DelayUs(2);
    	SPI1_CSN_IO_HIGH;		//Ƭѡ����
    }
    
    void DAC60508_SetVoltage(DAC_CH_ADDRESS ch, float voltage)
    {
    	uint16_t code;
    	code = voltage/2.5*0x1000;	
    	DAC60508_WriteDate(ch, code);
    }
    
    
    
    uint16_t dac_date[8];
    
    int main(void)
    {
    	HalInit();		// CPU内部接口初始化
    	
    	while(1)
    	{
    		DAC60508_WriteDate(DAC0_ADDRESS, 500);
    		dac_date[0] = DAC60508_ReadDate(DAC0_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC1_ADDRESS, 1000);
    		dac_date[1] = DAC60508_ReadDate(DAC1_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC2_ADDRESS, 1500);
    		dac_date[2] = DAC60508_ReadDate(DAC2_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC3_ADDRESS, 2000);
    		dac_date[3] = DAC60508_ReadDate(DAC3_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC4_ADDRESS, 2500);
    		dac_date[4] = DAC60508_ReadDate(DAC4_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC5_ADDRESS, 3000);
    		dac_date[5] = DAC60508_ReadDate(DAC5_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC6_ADDRESS, 3500);
    		dac_date[6] = DAC60508_ReadDate(DAC6_ADDRESS);
    		DAC60508_WriteDate(DAC7_ADDRESS, 4000);
    		dac_date[7] = DAC60508_ReadDate(DAC7_ADDRESS);
    		memset(&dac_date[0], 0x00, sizeof(dac_date));
    	}
    	
    	return 1;
    }

  • SPI接口电平是否与主控端电平电容:

    内部基准电压实测是多少? 是2.5V吗?

    上电后,建议您进行 Software Reset:

    SCLK速率是多少?输出一个sample后,是否进行了延迟?看您最新的时序图只进行了三个无效字节的时间:

    建议您先输出一个固定电平看是否可以实现?

    您是进行的写操作,不知道为什么MISO上有输出?

    输出负载是什么?断开输出负载输出结果怎样?注意下设置输出在其输出范围:

  • 1、SPI时序电平是 3.3V;
    2、基准使用内部基准,测得的电压是 2.5V;

    3、SCK的速率是 1MHz;

    4、三个MOSI无效字节是读寄存器;

    5、负载为空,我焊个电阻在试试。

  • 1、写了Soft Reset后输出电平还是0V

    2、我焊上1K的负载,输出电平还是0V

  • 关于您的问题,您是仅第三通道异常?还是仅测试了第三通道异常,其他通道正常吗?

    读寄存器 bit23应是高电平,且cs要保持24周期的SCLK的低电平:

    另外,寄存器写入后是否可以正确读出来?

  • 所有通道都测过,一样的。

  • 把CS拉长到,效果也一样。
    SPI写一个DA值,在读一个DA值,是正确的。

    还是无输出

  • 读寄存器也是24bit 为一帧,如下读时序图截图,您按照下面时序读寄存器,是否也可以正确读出写入值?

  • 读配置寄存器,除了DeviceID 外,其它的全部是0x0000

    SYNC寄存器不应该是0,其默认值是0xFF00:

    另外我注意到,您写入的二进制code与对应的十进制不一致,因为 DAC60508是12bit DAC,寄存器是16bits ,因此寄存器的低4位没有用。十进制500对应二进制是0x1F4,那么写入寄存器就是0x1F40,而不是0x01F4:

    我想是不是这个原因造成没有输出的,毕竟如果按照您使用的方法写入,最大输出是0xFF,对应的模拟输出是0.15V左右,相对来说比较小。

  • 奇怪的是,我读01-07寄存器全部是 0x0000

  • 该不会是电路或者器件有问题吧!

  • 您的意思是上电后读取寄存器01-07值都是0x0000?您上电后,执行下Soft Reset后再读取寄存器值,DEVICEID 和 SYNC 寄存器还是0吗?

    也就是说现在您写入寄存器后可以正确读出来,但是上电后读取默认值不正确?您尝试了几块板子是这种现象?建议您多尝试几块板子以排除焊接问题;

    您使用的芯片型号后缀是Z还是M的?

    所使用芯片是从TI store 或TI代理商处购买的吗