This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC61416: 无法正常SPI通信

Part Number: DAC61416

这是我的原理图,在实际使用时,发现spi写入有问题,无法写入代码

  • 寄存器配置如下

    u32 dac_arr[DAC61416_REG_CNT] = {0x030A84,0x043F00,0x090000,0x0A1111,0x0B1111,0x0C1111,0x0D1111,0x108000,0x118000,0x128000,0x138000,0x148000,
    0x158000,0x168000,0x178000,0x188000,0x198000,0x1A8000,0x1B8000,0x1C8000,0x1D8000,0x1E8000,0x1F8000,};

  • 你好

    首先,电路设计可能有一点问题,VSS、REF、REFGND与说明书的似乎不太一致,我之前使用时也犯过类似错误,但只是输出不正常,所以应该有影响,但不是最关键原因。下面是说明书的一些截图,可以参考一下,看看电路设计部分的问题:

    其次,可以先检查或提供一下SPI信号波形图,看看时序是否正确,注意DAC61416是时钟下降沿触发。代码部分看起来没什么问题。时序部分具体可参考说明书7.6及7.7:

    如果测试结果SPI波形无问题,可先进行正常配置,然后测试REF引脚电压是否正常,如果REF引脚正常那么配置应该没问题,可以对DAC进行读操作,看看写入是否正确。

  • 您供电电压是±24V吗?这已超出了芯片的绝对最大额定电压44V,这会造成芯片永久性损坏:

    另外REFGND需接地;

  • 我已经注意到了这点。在测试时我Vss接的是GND,仍旧无法通信,我不知道REFGND不接地是否会对SPI代码写入产生影响,我看之前论坛里有人也是这么接的只对输出电压准确度产生影响

  • 在示波器中似乎spi的波形没有问题

  • ref引脚无电压

  • spi波形中无CS信号,麻烦3个波形同时测一下

  • cs波形也没啥问题,测试过时钟前就已经使能了

  • 看您的描述像是DAC不能识别主控端的命令,那检查下SPI接口电平是否与主控端兼容:

  • ref引脚无电压

    ref无电压是正常的,因为默认寄存器状态下,device是power-down模式,内部基准电压是powers down,输出运放也是powers down状态,上电后需要配置寄存器

  • spi接口应该是兼容的,我的VIO是3.3V供电,单片机STM32的SPI输出的高电平也是3.3V左右应当满足要求

  • 寄存器配置如上述代码所示,device、输出运放、内部基准电压应该已经powers on

     

  • 方便的话还是发出来看看,看使能还要看失能。是所有都刚好24个时钟周期就拉高吗?

  • 因为我这边只有两条线,无法做到三个同时测量

  • 看您附出的时序图没问题,寄存器配置完后,您是否尝试读出来以验证寄存器值已按期望值写入?

  • 看起来spi时序没问题,配置也没有问题,供电你已经改了应该也没问题,refgnd我之前没接地是电压偏差0.7左右,ref电容不匹配不知道是否是原因?

    看起来你的spi时钟是125k左右?spi信号电压匹配那也没问题。

    其他问题我目前没发现。如果读寄存器信息读不到的话,考虑电路重新设计再测测,不排除是电路或者芯片问题

  • 如果读出来的寄存器值是写入的值,而DAC还没输出的话,那就要检查硬件方面了,您可以多尝试几块板子以排除焊接问题。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。