This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC8871EVM: 无法正常工作

Part Number: DAC8871EVM
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

该模块在系统中作为外置信号源,用来提供对外波形输出,两个不良模块中有一个模块能输出1Vpp信号,但幅度和频率不可调且发现运放发烫;另一块模块无法正常输出电压。请分析下是什么原因

  • 您好,

    您是测试了几个模块中有两个不良,还是一共就做了两个模块有不同的不良表现?

    如果您是测量了多个模块中有两个不良,其他的正常工作,那么应该是硬件问题,包括物料、焊接情况等,如果将 DAC8871焊接下来替换为可以正常工作的DAC8871后,模块又正常工作了说明是DAC8871的问题,如果还是不能正常工作,那应该是其他地方的原因。

    如果是一共就做了两个模块有不同的不良表现,那么很可能是电路设计有问题,需要您附上原理图以检查。