问题: 将ADC1119 配置为 330SPS 的采样速率,但是DRDY 信号需要等待45ms的时间才变为低电平(数据准备好),配置为1K PSP也是45mS DRDY信号变成低电平,读出来的配置时正确的。
硬件平台:
主控STM32F103C8T6,使用IO口模拟IIC 与ADS1119通讯;


软件流程:
初始化(配置为330 SPS)——>启动采样——>延时5mS——>采样数据——>切换通道——>启动采样——>延时5mS——>采样数据(重复前面步骤)
对ADS1119 IIC信号进行分析:

(这张图可以看到写入的配置再读出来是一样的)

(这张图指示 DRDY 45ms 才变成低电平)