This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC8565: 输出锁死的问题

Part Number: DAC8565


hi Ti engineer,

 

        在使用DAC8565时,偶尔会出现输出锁死的情况,即保持输出不变维持之前的状态,这个电路大约出了100多块板子了,有一定几率某一块板子的某一个芯片,四个通道输出不再更新,维持上一次的状态。

        一般都是在工作一段时间后出现的,几率很低。出现后,设置以下寄存器均无法更新输出

        

         由于默认是外部基准源(5V),设置内部基准源后可使输出值减半,但是依然不更新。也可设置掉电模式,关掉输出,但是无法重新使能输出。

          复位后由于基准源的改变,输出值会减半,但是设置外部基准源后输出值恢复之前的状态,同样无法更新输出。

          只有断电-上电后恢复正常。

  • 您好,

    异常后,更改使用内部基准源,可以测量到基准源输出是2.5V? 但是模拟输出没有变?

    也就是说以上命令您可以确认已经配置进去,但是模拟输出没有响应?或者说问题可能是buffer ( buffer A、 buffer B、buffer C、 buffer D)无法写入的问题?因为 DAC8565没有回读功能,无法检测buffer是否已经按期望值写入,所以还是建议您用示波器或逻辑分析仪查看通信波形是怎样的?以排除代码运行问题。