This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请TI,再帮忙看一下,感觉问题不大就是弄不出来。



使用DS90C365驱动14寸液晶,没有波形。

问题:  是不是硬件接的有问题吗?

              LCD_EN ( PWR DOWN ) 我用的是单片机脚,给的是高电平

下面为程序 :

  • 你说的没有波形是指哪个地方没有波形?

    能否测一下DS90C365的FPSHIFT, HSYNC, VSYNC 这几个信号看看是否正常?

  • 非常感谢您的回复。

    TxCLK IN   波形

    HS  波形

    VS  波形

    ENA 波形

    大体思路:  R_FB  我接的是 3.3V,上升沿

                          RGB输入端我随意的输入高低电平

                          送一个屏数据,我是这么理解的

                         循环768遍   【HS先置低    HS置高电平,  ENA 置高电平, 送1366*3 个时钟为一行时钟,   ENA 置低电平 】

                         

                         怀疑:HS VS ENA 是不是高电平 有效啊 ?

  • 程序中的   循环送1024个时钟,我改成了 1366*3 了   我的屏是 1366*768