This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3561: LVDS格式的输出数据实现实时到WIFI发送

Part Number: ADC3561


5MHz的16位采样率,LVDS格式的数据输出,使用串口转WIFI模块受限于串口波特率无法实现实时发送,请问转换成什么数据格式便于高速实时通过WIFI发送?

  • 您好,ADC3561输出的是LVDS数据,输出的数据格式是不能转换成其他数据格式的。

    那么您提到的WIFI模块受限的话,建议您到我们的无线版块咨询我们的无线工程师,确认下需要什么数据格式。

    然后再确认下我们是否有这种桥芯片可以实现LVDS到其他数据格式转换。