This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ads1281電源給電問題

Other Parts Discussed in Thread: REF5025

在使用ADS1281這顆IC時候,他的AVDD跟AVSS以及參考電壓都需要正負電源~

我只有單一電源(鋰電池 3.6 or 7.2V) 請問,該如何將電源供給MSP430以及ADS1281同時使用

。我想到的方法只有使用簡易的分壓模式搭配三極管將電源隔離出來,但是這樣整體就會很耗電,

電力部分要如何才能保持在低功耗的模式


同時我也被DVSS跟AVSS接法搞混亂了.... 請問要如何去將這兩個隔離開來??


學習中 感謝分享..

  • 1. AVDD 与 AVSS分别提供+2.5V与-2.5V;DVDD与DVSS之间供3,3V;

      请外请参考评估板中的一些, www.ti.com/.../sbau143c.pdf

    2. 从电池电压到板上电源可以考虑如下方案

     3.6V~7.2V_Input------|

                           |-------------> TPS62120---------3.3V

                                                                       |-- TLV70025 -------------------> P_A2V5

                                                                                                                     |TPS60403-------------------> N_A2V5

  • 感謝你的回答~

    我有參考過該評估板的接法.....

    你所提供的方法 要怎麼去連接呢?

    3.6V~7.2V_Input------|

                          |-------------> TPS62120---------3.3V

                                                                      |-- TLV70025 -------------------> P_A2V5

                                                                                                                    |TPS60403-------------------> N_A2V5

    以及AVCC AVSS跟VREFP VREFN 接相同點就好 ?

  • +2.5V接正电压供电AVDD, -2.5V接负电压供电AVSS, 3.3V接DVDD(DGND即0V数字GND), REFP/REFN接参考电压(如选参考电压2.5V, 可以REFP接2.5V, REFN接0V,参考电压要用高精度参考源芯片,如REF5025).