This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1282几个问题的请教

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, DAC1280

关于ADS1282的几个问题的请教。

1.同步模式有脉冲同步模式和连续同步模式。选用脉冲同步模式的话,当sync的管脚有上升沿信号到来时,则开始同步,那么先前写在增益寄存器和OFC寄存器的数值会被复位吗?因为datasheet(P24)中说的是internal memory会被复位。如果会复位,为了保存那些寄存器中的数据,是不是要选用连续同步模式?

2.要消除offset误差的话,每当PGA的的值发生变化后,是不是就要按照图65重新计算一次?

谢谢了。

  • 手册没有说明白这个内部内存 (internal memory) 是什么,其他地方都是讲的寄存器 (register). 是不是相同的概念, 看了一通, 没有看明白

  • 发现我在TI论坛里提的问题都是关于ADS 1282的,有的问题甚至都很奇葩,但不管怎样,TI的工程师都积极地帮我解答。让我很感动,也让我明白我不是一个人在战斗,嘿嘿,发自内心的谢谢各位。这个论坛不是我提一个问题,你帮我解决了,然后就没事了,而是应该是大家设计经验的一个分享。我用12个ADS1282做了一个十二路的同步数据采集卡,主要用在矿产和石油里勘探。可能除了有些通道的噪声水平不一样外,其余的问题都解决了。

    关于第一个问题,实测表明,使用脉冲同步模式时不会对用户可配置的寄存器的数值进行复位,也就是地址00到0A的寄存器不会被复位。脉冲同步模式跟连续同步模式很相似,一个差别就是连续同步模式可以接一个频率为采样率整数倍的信号,而这时ADS1282不会被重行同步。连续同步模式可以像脉冲模式那样使用。

    第二个问题,增益变化后,就需要重行标定一次。datasheet推荐有自动标定,也有人工标定。自动标定严格按照F.65(p31)来实现就不会出错。对于消除OFFSET误差,可以通过配置寄存器中MUX的值短路实现。消除gain误差则需要DAC1280这款芯片提供差分值为5V的电压。DAC1280的解法一定要按照DAC1280的datasheet中F34推荐的那样接,否则gain标定讲不准确。我用的人工标定,所以出现了很多错误,而datasheet中又没有说明。人工标定是先把数据读取出来,然后取平均值,再写到相应的寄存器中。当增益变化后再做标定时,一定要对ADS1282进行复位,否则标定就会变得乱七八糟。切记。我就是没有进行复位,以为像自动标定一样,结果在实验室折腾了一个星期才发现这点。

  • 你好!请问你用12个ADS1282做了一个十二路的同步数据采集卡,它的同步采集性能如何?  我看你在调试的过程中遇到了不少问题,是不是说明这款ADC不好用?

  • 这个ADC是一个低速的,它对同步的时钟精度要求不高,GPS锁定后产生的1PPS的同步精度远远满足要求。这款ADC效果还可以,说的是32位,其实只有24位,实际结果做出来可能只有19bits或者20bits。现在回想起来控制比较简单,那会儿遇到问题主要是我第一次用ADC,很多地方都不明白。

  • 恩恩,能达到us级别的同步精度吗?

  • 你好,请问方便留个联系方式吗?我有些问题不懂,想请教一下你!你比较有经验~

  • 能做到20BIT已经不错了

    我们有16位SAR的方案,还好,用TI的SAR AD

    能到15位的样子

    加上PGA,动态范围可以到140db的样子

    通过以太网供电,支持1588同步

    可以支持到不同设备间的同步

    不同设备间同步精度亚微秒

  • 你好,看到你使用ADS1282了,有点问题想请教一下,能否联系一下呢,谢谢!

  • 可以EMAIL我,或者QQ我

    steelen@126.com

    QQ 5098356

x 出现错误。请重试或与管理员联系。