This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在需要将0~5v 信号转换成0~-5V信号,有没有相应的电平转换芯片推荐,谢谢
您好,
很抱歉,TI没有实现上述功能的电平转换芯片。我认为您可以通过运放搭建反向比例电路来实现,不知道在您的具体应用中是否可以
想过运放这个方案,如果有电平转换芯片就最好了。运放的话有推荐吗,速率需要10M ,最好是精密运放,输出电流大于20ma
根据您的上述需求,我在放大器筛选链接筛选出很多符合上述条件的运放,您对通道数、输入失调电压等其他参数有要求吗一便推荐更合适的运放给您?
感谢回复,我已经跟换方案了,对运放要求有点高