This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC53202: EEPROM相关的问题

Part Number: DAC53202

你好,

       关于EEPROM有几个相关的问题:

  1. EEPROM programming write cycle time 是指对整个EERROM的空间执行写入操作的总时长吗?如果是,那么写入一个寄存器比如DAC-X-DATA具体需要多久?
  2. DS中EEPROM和NVM各出现在一部分,但似乎两个名称是指同一个东西,能否帮忙确认?
  3. DS中关于NVM的写入操作最详尽的一段描述是:“All the register bits, shown in the highlighted gray cells in 节 7.6, can be stored in the NVM by setting NVM-PROG = 1 in the COMMON-TRIGGER register. The NVM-PROG is an autoresetting bit”。是否确指:向DAC写入NVM-PROG 位为 1的COMMON-TRIGGER是NVM的写入指令?如果是,执行这条指令后,是register map中的所有寄存器都会被写入NVM吗?
  • EEPROM programming write cycle time 是指对整个EERROM的空间执行写入操作的总时长吗?如果是,那么写入一个寄存器比如DAC-X-DATA具体需要多久?

    这里我理解的不是写操作的时常,指的是对EEPROM可编程的写的次数。

    DS中EEPROM和NVM各出现在一部分,但似乎两个名称是指同一个东西,能否帮忙确认?

    NVM翻译过来是非易失性存储器。它是用来保存保存table7-20中灰色寄存器的值。也就是说上电后不需要主控再去编程,即能保持固定的状态

    DS中关于NVM的写入操作最详尽的一段描述是:“All the register bits, shown in the highlighted gray cells in 节 7.6, can be stored in the NVM by setting NVM-PROG = 1 in the COMMON-TRIGGER register. The NVM-PROG is an autoresetting bit”。是否确指:向DAC写入NVM-PROG 位为 1的COMMON-TRIGGER是NVM的写入指令?如果是,执行这条指令后,是register map中的所有寄存器都会被写入NVM吗?

    这句的意思指的是:

    通过设置 COMMON-TRIGGER 寄存器中的 NVM-PROG = 1,可以将节7.6中突出显示的灰色单元格中显示的所有寄存器位存储在 NVM 中。 NVM-PROG 位会自动复位。