Part Number: DAC53202
你好,
关于EEPROM有几个相关的问题:
- EEPROM programming write cycle time 是指对整个EERROM的空间执行写入操作的总时长吗?如果是,那么写入一个寄存器比如DAC-X-DATA具体需要多久?
- DS中EEPROM和NVM各出现在一部分,但似乎两个名称是指同一个东西,能否帮忙确认?
- DS中关于NVM的写入操作最详尽的一段描述是:“All the register bits, shown in the highlighted gray cells in 节 7.6, can be stored in the NVM by setting NVM-PROG = 1 in the COMMON-TRIGGER register. The NVM-PROG is an autoresetting bit”。是否确指:向DAC写入NVM-PROG 位为 1的COMMON-TRIGGER是NVM的写入指令?如果是,执行这条指令后,是register map中的所有寄存器都会被写入NVM吗?