This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: ads1299上电不对

Part Number: ADS1299

你好:

  在没有配置寄存器前,我按照以下步骤测量ads1299的电压是正确的,但是在我配置完寄存器以后,再次按照以下步骤测了发现和下边的要求不一样了,比如Vcap3开始等于4.4v,配置完寄存器变为-1.74v,

VCAP2   VCAP3   VCAP4 同样也不正确,

以下是我的寄存器配置图

  • 您好,

    配置完寄存器供电电压AVDD、AVSS测量还正常吗?参考电压正常吗?

  • 供电电压AVDD、AVSS和参考电压均正常

  • 配置完寄存器 ADS1299可以正常工作、可以正常采集电压吗?

    我没有测量过配置完寄存器后的VCAPx的电压,我理解它们的电压不应该改变的:

    VCAP1 filters internal bandgap voltage reference.

    VCAP2 sets common-mode voltage inside the analog blocks.

    VCAP3 is bypass capacitor for internal charge pump. 

    VCAP4 is used to decouple internal reference common-mode buffer. 

    如果配置完寄存器后,ADC不能正常工作,那么您可以附上您的原理图吗?

  • 配置完ADS1299还是不能工作,drdy拿逻辑分析仪可以看到反转,但是拿示波器看不到,下边是我的原理图

  • AGND和DGND是否进行了单点连接?AGND和DGND是需要共地的

  •  你好设计原理图时候采用了两个0欧姆电阻进行了AGND和DGND的隔离

  • 我很奇怪您为什么测量VCAPx 不正确,看下面内部基准电压电路图,它是一个同向比例放大电路,内部基准电压是由VCAP1产生的,增益为1+R3/R2,VCAP1是1.2V才能产生4.5V的基准电压,而您现在测量4.5V基准电压是正常的,而VCAP1不正常,真的很奇怪,在这里再向您确认下您测量VCAPx 是以AVSS为参考点测量的吗?

    您按照datasheet figure 67 初始化ADC,可以检测到正确的DRDY信号吗?注意PDWN 、RESET 是高电平,有正确的时钟配置。

  •  你好!当初没有理解参考电压的意思,经过您的细心讲解,我重新测量了一下VREFP以GND为参考点测量的电压为-2.5v,以VREFN为参考点测量的电压为0v,不符合数据手册4.5v的要求。VCAPx 均以GND为参考点测量的,现在还是不正确。最近又重新看了一下原理图,有一些疑问:

    1、 VREFP引脚这样接可以吗?

    2、

    使用逻辑分析仪和示波器观察DRDY引脚均为高电平,没有变换。

  •  是不是只需要把clksel引脚拉高就可以看到drdy引脚旋转了

  • 双电源±2.5V供电的话,如下接线,VREF这样接没问题。

    以VREFN为参考点测量的电压为0v

    您的意思是VREFP管脚以VREFN为参考点测量是0V? 如果是这样的话,那您是使用的内部参考电压还是外部参考电压,因为看到您电路图中VREFP管脚有网络标号ADS1299_VREFP。如果是使用的内部参考电压的话,寄存器配置config3如下截图,您是否使能了内部参考buffer?关于寄存器配置,这里需要您先验证寄存器可以正确读写,即写入后可以正确读出来。

    是不是只需要把clksel引脚拉高就可以看到drdy引脚旋转了

    需提前设置PDWN 、  RESET  、START默认拉高。