This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1256: 当使用 USB TTL 连结上桌机时, AIN差分信号会产生大量杂讯干扰,想询问有什么解决建议

Part Number: ADS1256


我的电路配置大概这样


信号产生器(1-vpp SIN)<---差分--->  ADS1256  <--SPI--->  STM32 F7F   <----USB TTL---->   桌机


当使用 USB TTL 连结上桌机时

ADS1256 AIN差分信号会增加大概200mV的杂讯,1VPP的SIN信号,峰值也会忽大忽小0.6V~1V

若改成连接树莓派4b则无此问题

请问有什么改的建议吗?

目前能想到的是添加USB隔离器,但不知道有无作用

谢谢!

  • 您好,

    USB TTL是指USB接口 转TTL接口吗?很抱歉我也不明白您提到的桌机是什么?

    ADS1256 AIN差分信号会增加大概200mV的杂讯,1VPP的SIN信号,峰值也会忽大忽小0.6V~1V

    您的意思是说上面这种连接会影响信号发生器输出的1VPP SIN信号的峰值是吗?也会对被采集模拟信号产生噪声?

    还是说ADC采集的信号在GUI上显示幅值会变,并且叠加了很多噪声?

    若改成连接树莓派4b则无此问题

    使用树莓派4b时,电路配置和接线与上述连接桌机时有什么不同?

  • 您好
    目前噪声问题已解决,结果上来看是电源电路滤波不足,
    -电源输入额外增加了大电容改善了不少(33uF 100uF)
    -用了USB隔离器 改善更多

    ************************************************** ******
    1. USB TTL是指USB接口 转TTL接口吗?很抱歉我也不明白您提到的桌机是什么?
    USB接口 转TTL接口没错,桌机是台式机

    2.您的意思是说上面这种连接会影响信号发生器输出的1VPP SIN信号的峰值是吗?也会对被采集模拟信号产生噪声?
    还是说ADC采集的信号在GUI上显示幅值会变,并且叠加了很多噪声?
    在没有连接输入的情况下,ADC采集的信号GUI有很多噪声

    3.使用树莓派4b时,电路配置和接线与上述连接桌机时有什么不同?
    没有不同

  • 目前噪声问题已解决,结果上来看是电源电路滤波不足,
    -电源输入额外增加了大电容改善了不少(33uF 100uF)
    -用了USB隔离器 改善更多

    很高兴噪声问题已解决;

    在没有连接输入的情况下,ADC采集的信号GUI有很多噪声

    在没有连接输入的情况下”如果是指悬空ADS1256 ADC的模拟输入端,那么采集信号有噪声是正常的,因为模拟输入端会耦合周围的电磁干扰转换输出。

    3.使用树莓派4b时,电路配置和接线与上述连接桌机时有什么不同?
    没有不同

    这里描述说没有不同,包括电源吗?电源也是一样的吗?如果使用电源不一样,那么可以锁定是电源的问题;如果使用电源一样,那么有可能是从信号路径中引入了干扰。

  • 目前噪声问题已解决,

    不知道您是否还有其他疑问?帖子我先关闭了,有疑问您还可以回复说明。