This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298:右腿驱动寄存器的配置

Part Number: ADS1298

我现在同时用到了ADS1298芯片的WCT和RLD右腿驱动来测心电。 其中不太明白右腿驱动的寄存器应该如何配置,在此通道3、4、5、6、7、8的负通道不是已经连接了WCT吗?

现在是又要将3,4,5,6,7,8通道的 负 通道路由到RLD通道进行右腿驱动消除工频干扰对吗? 那这几个通道的 正 通道也需要路由到RLD吗? 对应的RLD寄存器配置为RLD_SENSP=0XFF,RLD_SENSN=0XFF

正确吗?

附注:在此WCT寄存器的配置如下:

WCT1,0XF9     

WCT2,0XC2

  • 您好,

    由于节假日,很抱歉对您问题的回复有延迟,我稍后就会具体看下您的问题。

  • 其中不太明白右腿驱动的寄存器应该如何配置,在此通道3、4、5、6、7、8的负通道不是已经连接了WCT吗?

    在datasheet 中 9.3.1.7 ECG-Specific Functions章节讲了 ADS1298 用来测量心电图的功能,其中包含了RLD 和 WCT的配置,建议您阅读下。

    RLD和WCT的功能不同,RLD是用来消除心电图系统中的共模干扰的,使其被测量信号在ADC输入范围内。而 WCT电压定义为右臂(RA),左臂(LA)和左腿(LL)电极的平均值,该电压用作测量胸部导联的参考电压。

    “在此通道3、4、5、6、7、8的负通道不是已经连接了WCT吗?” 这里您的意思是在您的硬件电路已经将这几个通道的负输入端连接到了WCT了吗?如上所述WCT是用作测量胸部导联(V1、V2、V3、V4、V5、V6)的参考电压,您可以将其连接到ADC采集通道的负输入端,如下测量信号定义:

    现在是又要将3,4,5,6,7,8通道的 负 通道路由到RLD通道进行右腿驱动消除工频干扰对吗? 那这几个通道的 正 通道也需要路由到RLD吗? 对应的RLD寄存器配置为RLD_SENSP=0XFF,RLD_SENSN=0XFF

    如上所述,可以使用RLD电路来抵消心电图系统中的共模干扰, RLD电路感应所选电极的共模电压,并通过反向共模信号驱动病人身体来创建负反馈回路。 负反馈回路将共模移动限制在较窄范围内,具体取决于回路增益。 稳定整个回路取决于单个系统,具体取决于回路中的各个极点。因此具体连接到RLD运放的通道需根据您的系统来设置,可通过实验确定。

    ECG的测量应用建议您看下面视频:

    下面FAQ希望对您也有帮助:

    [FAQ] Common Questions for TI's ADS129x Family of Bio-Potential ADCs