器件采用了AFE5801,信号采用单端输入,通过交流耦合进5801,采样率设置为50MHz,在SignalTap采到的波形如图。信号在通道一和通道二上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您是否也探测过 AFE 的输入并确认在器件输入端也有看到相同类型的信号?
输入应该是正确的,只是由于器件中的三阶 LPF,所以输出如上图所示。
你好,我将器件的低通滤波器禁用,即寄存器地址0x07[3,2]设为11后,情况依旧没有改变。 测试了AFE的输入端,测到的波形和信号发生器产生的一样,都是200kHz、200mV的方波。
这是数据导入matlab后的波形,可以看到在方波中叠加了一个其他的波形
您好,
能否请您按上述方式更改频率并共享输出波形? 如果能看到器件在1MHz、5MHz 和10kHz 方波信号频率下的行为,将会很有帮助。 根据观察频率,我们可以尝试找到该问题的根本原因。
你好,在之前的实验中我测试过不同频率的方波,其输出波形均与200kHz的波形相似,仅有频率不同。由于我采用的是交流耦合,模拟信号单端输入,INP接入信号源,INM通过100nF接到AGND,方波信号在其波峰波谷无法通过交流耦合,因此将测试波形改为Gamma波形,如图所示。测试了无波形输入时、100mV,200kHz、200mV,200kHz和200mV,500kHz时的AFE输出波形。


可以看到波形结束时本应在2048,即ADC范围的0处变平,但是三组测试均出现不同程度的上冲。其中200kHz下,200mV比100mV上冲更大,似乎是存在一个内部电容在进行放电,并且在上冲部分也耦合了无波形输入时的振荡;到了500kHz时,应该是电容放电还未结束就迎来了下一个波形,因此未能像200kHz时上冲至2150,而是在2100时进入下个波形。我想请问我该如何使我采到的波形与我输入的波形相同呢。(我将我的内部AC/DC寄存器设为了DC,寄存器0x07[1]=1)
您好,
有以下两种可能性:
-这种现象是由于单端输入
-或者 HPF。
HPF 出现的一个可能原因可能是 INP/INM 网络。 您是否可以试下将 INP 和 INM 电容器增加到1uF 并检查在200kHz 时的响应?
同时,您能否使用变压器将信号转换为差分并将差分输入馈入器件?
问题已经解决,我将寄存器的0x07[3:0]全部置1,即输入F后,采到了正确的波形,如通道1,感谢你们的建议。