This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1299
不知道是什么问题
麻烦工程师给看看
您好,
关于不使用的管脚,建议按照datasheet 如下连接:
AGND和GND是否进行了单点连接?
BIASREF建议接供电电压中间值,不建议接地;
您可以用示波器抓取下读取的SPI波形吗?
需要提醒的一点是,在菊花链模式下,只有第一个设备的内容可供回读。因为SPI接口是一样的,在写入操作过程中,所有设备中的寄存器都被写入到相同的值,因此也没必要读取其他设备的寄存器值。
明白,我刚才测量引脚电压的时候发现,AVDD始终为0.73v,所以去检查了一下AGND和GND单点连接的电阻处,果然存在虚焊问题,重新焊接了一个0欧姆电阻,已经可以读出测试信号。
您现在是问题已经解决了是吗?或者说还存在什么问题吗?如果没有的话我就将这个帖子关了
目前问题已解决,非常感谢你的回复
好的,别客气~