This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hello,We want to collect 200KHz ultrasonic echo signal, but checking AFE5809EVM User's Guide and SONAR Receiver Path Sub-System Reference Design Using the AFE5809 did not solve my question.
I want to know how to configure the GUI to collect 200kHz echo signal.
As shown in the figure below, I only know a few configurations at the moment.
I would like to know in addition to these two parts need to be set, do other Settings need to be set?
If you could provide me with help, I would be very grateful.
Thank you.
您好,
是的,我们也购买了TSW1400EVM。
我按照 AFE5809EVM User's Guide (Rev. A)验证过了,手册中是高频信号(5M),我们的信号是低频信号(200K)。
我想知道对低频信号采集时,如何设置GUI?
看截图,您好像采集的是5MHZ的信号;
您是要保存raw data的吗?您可以点击“file”,应该可以将数据保存为CSV file。
或者我该如何操作能重建原始波形?
这里是指在GUI上重建原始波形吗?如下箭头处选择code:
谢谢回复,
我已将原始数据(.csv)导出,并在matlab上画出波形。
是的,我想知道如何在GUI上重建原始波形。
我尝试设置AFE5809EVM的GUI,但是通过设置不同增益,采集的波形都是一样的。
1)我想知道matlab画出的波形正确吗?(输入5MHz,200Vpp 正弦波信号)
2)导出的.csv文件如下;5MHz,200Vpp 正弦波信号输入到CH1,但是查看.csv文件CH2-CH8也有数据被采集。
MATLAB图是没有输入信号时,CH2通道的波形。
如何解释CH2-CH8也有数据被采集?
3)下图是AFE5809EVM GUI的配置
通过设置不同的增益或禁用PGA(绿色框),再导出.csv文件,奇怪的是matlab画出的波形几乎一样,我认为调节不同增益输出波形的幅值会发生变化,但采集到的波形幅度没有变化。
AFE GUI我只更改了绿色框中的参数,其他参数没有改变。
我想知道我的这些操作是否正确?
如果不正确,该如何正确地设置参数?
4)AFE5809evm,ADC的参考电压是1.4V吗?
根据.csv文件中的数据,计算出的幅值与输入的幅值不一样。
是的,我想知道如何在GUI上重建原始波形。
您在我上述截图箭头处选择code,就是输出波形。
1)我想知道matlab画出的波形正确吗?(输入5MHz,200Vpp 正弦波信号)
与输入波形对比一样就是正确的波形;
2)导出的.csv文件如下;5MHz,200Vpp 正弦波信号输入到CH1,但是查看.csv文件CH2-CH8也有数据被采集。
是的导出的是所有通道的数据,其他通道没有输入信号,那么采集的应该就是噪声;
第 3)个问题明天我再具体看下;
4)AFE5809evm,ADC的参考电压是1.4V吗?
看您使用的是内部参考电压还是外部参考电压:
关于第二个问题,前端的这些电路(LNA+VCA+PGA+LPF)在datasheet THEORY OF OPERATION部分都有说明,您可以根据您的需求进行配置,或者测试阶段进行不同的设置看实际效果。
ADC 输出格式也是,可以先看datasheet 了解,然后再设置。如果具体哪里有疑问,您可以回复说明。